为什么我在使用TSX SCP 111卡实现字符串通讯功能时,通讯能够正常,但无法接收到正确的,完整字符串?
问题描述:
为什么我在使用TSX SCP 111卡实现字符串通讯功能时,通讯能够正常,但无法接收到正确的,完整字符串?所属产品线:
Modicon Premium解决方法:
在TSX SCP 111/114/1114卡的configuration的界面中,对于字符串接收停止条件的设置尽量采用特殊字符作为停止条件,而不要采用接收时间来控制接收的停止。如下图中的“Stop on reception”栏中选上“Stop”,然后再选上“CR”或“LF”。因为在无法确定发送字符串长度时,设置一个固定的时间,会导致丢失很长字符串的某些字符,也会导致较短字符的接收不规则。

是否有帮助?