我们今天能为您提供什么帮助?

TSXSCA62的Unitelway总线分线器有两组拨码,分别对应两个总线接入端口中的哪个端口?如果TSXSCA62在总线的终端,如何进行终端处理?

问题描述:
TSXSCA62的Unitelway总线分线器有两组拨码,分别对应两个总线接入端口中的哪个端口?如果TSXSCA62在总线的终端,如何进行终端处理?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

如图拨码组和端口的对应关系如下:

如图,当TSXSCA62位于总线的终端时,将总线接入channel 1,同时Channel 2对应的拨码的左边有一个线路终端,将它拨到ON位置。如图所示: