我们今天能为您提供什么帮助?

Citect变量标签的数值超作32000以后,趋势曲线上的数值偏小于页面上的数值显示,怎样解决?

问题描述:
Citect变量标签的数值超作32000以后,趋势曲线上的数值偏小于页面上的数值显示,怎样解决?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

当变量标签的数值超过32000时一般都是浮点类型或者双字类型的变量,当遇到这些变量类型的时候趋势标签的存储方式中需要选择Floating Point (8-byte samples)

如下图: