我们今天能为您提供什么帮助?

丰尚系列的调音开关如何接线?如果需要消防的音源输出如何使用?

问题描述:
丰尚系列的调音开关如何接线?如果需要消防的音源输出如何使用?

所属产品线:
Pieno丰尚系列

解决方法:

调音开关接线如下图所示:1和2端分别接扬声器的负极和正极,1和3分别接音源装置的负极和正极,调音开关只是提供一个线路的连接,通过滑动变阻器调节音量的大小;风尚调音开关是没有消防强切端子的,若客户想要引入消防广播,可以将消防信号直接连接到输出的扬声器上,消防音源控制其音量的大小,但是此时会有两种音源同时播放。