我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310A变频器逻辑输入不够用时如何扩展一路?

问题描述:
ATV310A变频器AI1端子用作逻辑输入时如何设置和使用?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

如果ATV310A变频器逻辑输入不够用且未使用AI1模拟输入时,可将AI1端子设置为逻辑输入扩展一路。

方法如下:将参数204.0设置为LIU,接线见下图。该逻辑输入的源型漏型依然由参数203决定。

注意:请勿将+24V直接连接至AI1,必须串接15kΩ电阻。不能和PLC相连,与PLC电平不兼容。