问题描述:
KZ106是做什么用的?为什么某些负荷开关的手柄必须配合它才能与V3 V4的开关使用?所属产品线:
进口Vario 负荷开关解决方法:
KZ106是一个90*90负荷开关操作手柄安装在V3 V4负荷开关上的适配器。因为V3 V4负荷开关本体投影尺寸只有60*60,安装孔尺寸仅为48*48,而那些90*90的负荷开关操作手柄孔间距为68*68,为了能让V3 V4负荷开关使用这种90*90的手柄所以必须中间有一个孔距转换装置,这个转换装置就是KZ106。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
KZ106是一个90*90负荷开关操作手柄安装在V3 V4负荷开关上的适配器。因为V3 V4负荷开关本体投影尺寸只有60*60,安装孔尺寸仅为48*48,而那些90*90的负荷开关操作手柄孔间距为68*68,为了能让V3 V4负荷开关使用这种90*90的手柄所以必须中间有一个孔距转换装置,这个转换装置就是KZ106。
是否有帮助?