我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930自带以太网接口采用菊花链连接方式,其中一台断电,其他变频的通讯是否会中断?

问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0自带以太网接口采用菊花链连接方式,其中一台断电,其他变频的通讯是否会中断?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930自带以太网接口采用下图所示的菊花链连接方式时,当其中一台变频器断电,其他变频会报故障:嵌入式以太网中断(EtHF)。

为了保证以太网菊花链网络的完整性,可以给需要断主电源的变频器单独提供24VDC的电源。

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。