LC1F1400、LC1F1700、LC1F2100接触器的控制线圈结构是什么样的?
问题描述:
LC1F1400、LC1F1700、LC1F2100接触器的控制线圈结构是什么样的?所属产品线:
进口TeSys F接触器解决方法:
LC1F1400、LC1F1700、LC1F2100接触器,由于其特殊的结构,控制线圈的配置与普通LC1F系列有所区别。首先,LC1F1400、LC1F1700、LC1F2100接触器左右侧各配置一个线圈,线圈采取串联连接,因此两个线圈的额定电压之和才是接触器控制回路电压值,例如LC1F1700M7接触器控制回路电压值220Vac,实际所安装LX1FK110线圈的额定电压110Vac;其次,线圈的连接关系必须依照A1-A2-A1-A2的串联关系,线圈RC阻容吸收附件按照控制回路电压选择,而非按照实际线圈电压选择,例如LC1F1700M7应根据控制回路电压220VAC选择LA4FRCP一个,而不是按线圈LX1FK110选择110Vac选择LA4FRCF两个。
不同电压等级的控制线圈组合如下图:

是否有帮助?