我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器电机电缆多长时需加输出滤波器?

问题描述:
ATV630、ATV930变频器电机电缆多长时需加输出滤波器?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

对应于符合IEC6034-25NEMA MG1/31.2006规范的电机,不加滤波器的情况下,屏蔽电缆150m,非屏蔽电缆300m。加Dv/Dt滤波器后,屏蔽电缆按照样本上提供的距离为准,非屏蔽电缆500m。加正弦滤波器后,屏蔽电缆500m,非屏蔽电缆1000m。

注意:当出于防止出现过电压情况下的计算线缆长度时,屏蔽线缆应算作非屏蔽线缆长度的两倍。例如,如果屏蔽线缆的实际长度为100m(328ft),则在计算时应当视作等于200m(656ft)长度的非屏蔽电缆。对于不符合相关规范的电机,无法提供距离参数。