我们今天能为您提供什么帮助?

XB4BK124M5类似与这种旋钮该如何订货?

问题描述:
XB4BK124M5类似与这种旋钮该如何订货?

所属产品线:
Harmony XB4

解决方法:

目前进口XB4 XB5系列产品有些整体型号没有在系统中创建,所以无法订购。但您可以订购分体型号,自行组配。

像XB4BK124M5,2位带灯选择开关,就可以分解成ZB4BW0M15(安装基座带触点、指示灯模块)+ ZB4BK1243(2位选择开关头)。子件都是开放销售的。