我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XB5进口无CCC产品如何选型?
问题描述:
XB5进口无CCC产品如何选型?

所属产品线:
Harmony XB5

解决方法:

进口XB5系列有些完整型号没有在系统中进行创建,有些被标注为“无CCC产品”,但可以拆分选型,以平头按钮XB5AA31为例,如下图,XB5AA31下方括号中的2个型号即为拆分型号,也就是XB5AA31可以拆分为ZB5AZ101 + ZB5AA3,其他产品的拆分型号可以参考进口XB5系列产品目录:进口XB5系列产品目录