ZB5AZ021和ZB5AZ022能不能与XB5的急停按钮配合使用?
问题描述:
ZB5AZ021和ZB5AZ022能不能与XB5的急停按钮配合使用?所属产品线:
Harmony XB5解决方法:
ZB5AZ02*是齐平安装配件。用途:与按钮头配套,形成齐平的效果。
单从安装的角度上讲,ZB5AZ02*可以与XB5的急停按钮配合,但不能达到齐平的效果。
一般情况下:ZB5AZ021、ZB5AZ023和ZB5AZ025与XB5系列的平头按钮、凸头按钮和指示灯配合使用(型号以ZB5AA, ZB5AL, ZB5AH, ZB5AV等开头),ZB5AZ022、ZB5AZ024和ZB5AZ026与XB5系列的选择开关和带灯按钮等配合使用(型号以ZB5AW, ZB5AA.6, ZB5AH..3, ZB5AD, ZB5AD.8 ZB5AD.9, ZB5AK, ZB5AJ等开头)。
是否有帮助?