我们今天能为您提供什么帮助?

VW3A3307和VW3A3307S371的区别是什么?

问题描述:
VW3A3307和VW3A3307S371的区别是什么?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

VW3A3307和VW3A3307S371的区别是输出PZD不同,VW3A3307的PKW和PZD是固定的。前八个字节包含一个写或读一个参数的非周期请求(PKW)。剩余的20个字节包含输出PZD(从Profibus主机写入),其中仅PZD1至PZD8有效。

如下图

VW3A3307S371的PKW和PZD是可自定义组合的。如下图(可选择红色部分的3,4,5,8四种组合)

PS:VW3A3307即为其中的PPO type 5.