电动机管理控制器LTM R***如何配置本地/远程功能?
问题描述:
电动机管理控制器LTM R***如何配置本地/远程功能? 所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统解决方法:
LTM R可配置为以下3 中控制通道中的一种:端子排、HMI、网络。
可以从2种控制通道中进行选择,其中一个通道指定给本地控制源,另一个制定为远程控制源。

如果存在LTMCU,要使用LTMCU上的本地/远程按钮,则要同时使用LTM CU上的本地/远程按钮并使逻辑输入I.6常闭,在本地和远程控制源中间选择:切换模式可设置为停机切换或者无扰切换。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。