我们今天能为您提供什么帮助?

电动机管理控制器LTM R***自动重启动遵循的逻辑是?

问题描述:
电动机管理控制器LTM R***自动重启动遵循的逻辑是?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

自动重启功能启用后(过载模式无法启用自动重启功能),LTM R 控制器会监控瞬时电压相位并检测电压下降状况(电压跌落)。该功能根据电压下降的持续时间,管理着3 个重启序列:

立即重启:电机自动重启。

延时重启:超时后,电机自动重启。

手动重启:手动重启电机,需要一个运行命令。

应用程序中包含LTM E 扩展模块时,才具备这一功能。