我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
电动机管理控制器LTM R*** “命令诊断”包括哪些功能?
问题描述:
电动机管理控制器LTM R*** “命令诊断”包括哪些功能?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

控制命令诊断功能有4 个:

启动检查:延迟1 秒钟后如未检测到电流,便报告启动命令故障或警告。在电机进入运行状态、LTM R 控制器检测到电流 ≥FLCmin 的10% 时,结束检查。

启动核查:在没有停止命令的情况下,连续0.5 秒钟以上未检测到相位平均电流,便报告运行检查返回故障或警告。在执行停止命令时,结束运行检查返回。

停机检查:延迟1 秒钟后如检测到电流,便报告停止命令故障或警告。在LTM R 控制器检测到电流 ≤FLCmin 的5% 时,结束检查。

停机核查:在没有运行命令的情况下,连续0.5 秒钟以上检测到相位平均电流,便报告停止检查返回故障或警告。在执行运行命令时,结束停止检查返回。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置