LRD热继电器随海拔高度变化如何降容?
所属产品线:
进口TeSys Deca热过载继电器; 国产TeSys Deca热过载继电器解决方法:
LRD热继电器内部双金属片动作不受海拔高度的影响,所以LRD热过载继电器电流是不需要降容的;但是由于高海拔空气稀薄,需要考虑高海拔对绝缘的影响,所以操作电压需要降容。
考虑到热过载继电器通常情况是在接触器下面插装使用的,由于接触器超过3000米需要考虑电流降容,而热过载继电器不需要考虑电流降容,所以需要考虑降容选型后的接触器能否和热继电器能否插装。
LRD热过载继电器操作电压在海拔超过3000米的情况下需要降容使用,降容系数可以参考下表

是否有帮助?