我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LAD9P3接触器并联连接件如何使用?
所属产品线:
进口TeSys Deca接触器

解决方法:

LAD9P3LC1D09-38接触器的并联连接件,如下图所示,由安装在塑料导轨内的四个针组成。

当用于并联接触器的3相时,左侧引脚插入左相位,中间两引脚插入中间相位,右侧引脚插入右相位。

当用于并联接触器的2相时,可以切割塑料导轨从中切断。

当需要连接外部电缆时,必须在最外部引脚之后切割塑料导轨,以便接触器上此相的第二个导线位置可用于连接外部电缆。