如何通过通讯读取ATV630、ATV930变频器的固件版本?
问题描述:
如何通过通讯读取ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的固件版本?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
可以通过寄存器地址3302读取变频器的固件版本号,十六进制高字节为V**版本,十六进制低字节为IE**版本,比如读取3302=16#2122,则变频器固件版本为V2.1IE22.
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?