我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器的PID反向参数(PIC)如何设置?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的PID反向参数(PIC)如何设置?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

PID反向(PIC)用来设置PID反馈为正反馈还是负反馈。

如果PID反向(PIC)设为无,即正反馈,当设定值减反馈值为正时,电机速度增大;反之,当设定值减反馈值为负时,电机速度减小。例如恒压供水控制和带有压缩机的压力控制。

如果PID反向(PIC)设为是,即负反馈,当设定值减反馈值为正时,电机速度减小;反之,当设定值减反馈值为负时,电机速度增加。例如使用冷却风扇的温度控制;

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。