我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器输出接触器断开同时给变频器停止信号可以吗?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器输出接触器断开同时给变频器停止信号可以吗?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

输出接触器断开同时用该接触器辅助触点给变频器停止信号,因接触器触点有动作时间,输出缺相有动作时间,不能保证每次给停止信号都能避开输出缺相动作时间,所以有时会报输出缺相。

仅把停车类型设成自由停车也不能解决这个问题。

需要把停车类型设成自由停车,然后先给变频器停止信号然后再延时切断输出接触器;如果停车类型是斜坡停车或快速停车,需变频器拖动电机停机后,再切断输出接触器。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。