我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV930变频器为何找不到编码器菜单?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器为何找不到编码器菜单?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930变频器找不到编码器菜单,需核实是否安装了编码器卡,编码器卡正确安装后才能看到对应的功能菜单,扩展通信卡与编码器相同,也是必须安装后才能看到相关的菜单和参数。

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。