我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器做完自整定,自整定状态显示自整定完成。为什么断电重启后,自整定状态变成“未整定”?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器做完自整定,自整定状态显示自整定完成。为什么断电重启后,自整定状态变成“未整定”?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器的【自整定状态】参数是指最后一次上电后的自整定状态,断电不保存的,但之前自整定测得的电机数据依然保存在变频器中,再次上电并不需要重新做自整定。此时可以通过【参数整定选择】判断电机是否已经做过自整定。【参数整定选择】stun有以下三个状态:

①默认:表示没有成功自整定;

②测量:表示成功执行自整定;

③自定义:表示成功执行了自整定,并且手动修改了自整定结果(例如手动修改了定子电阻、漏电感等)。

ATV630、ATV930变频器做了自整定后断电重启后自整定状态显示未整定,这个是正常的。请看下图:

1、未做自整定,电机整定菜单显示如下图。自整定状态显示未整定,参数整定选择显示默认。

2、已做自整定,电机整定菜单显示如下图。自整定状态显示自整定完成,参数整定选择显示测量。

3、断电重启以后,电机整定菜单显示如下图。自整定状态显示未整定,参数整定选择显示测量。

因此,当参数选择整定选择显示为测量时,表示变频器已经做了自整定,这种情况下不用再做自整定。

以上内容同样适用于御程系列ATV600、ATV900的其它子系列变频器。