ATV212、ATV21想让面板显示非电机频率的其他参数(如电机电流)怎么办?
问题描述:
ATV212,ATV21想让面板显示非电机频率的其他参数(如电机电流)怎么办?所属产品线:
ATV212变频器解决方法:
ATV212显示参数默认的是0【电机频率】,如果想改为电机电流,可以访问F710参数,将其改为2【电机电流】。F710可以显示11种参数值,具体显示的参数如下:
0 [ 电机频率] 电机工作频率(Hz 或定制显示);
1 [ 给定] 速度给定(Hz 或定制显示);
2 [ 电机电流] 电机电流 (% 或 A);
3 [ 额定电流] 变频器额定电流 (A);
4 [ 变频器热状态] (%);
5 [ 电机功率] 输出功率 (kW);
6 [ 内部给定] 内部速度给定(在 PID 功能之后)(Hz 或定制显示);
7 [ 通讯数据] 串行通讯数据;
8 [ 电机速度] 输出速度(rpm;
9 [ 通讯计数] 自最近一次通电起通讯卡接收到的总帧数;
10 [ 通讯正常] 显示自最近一次通电起通讯卡接收到的总有效帧数。

是否有帮助?