ATV21、ATV212的modbus通讯可以直接连续读写吗?
问题描述:
ATV21、ATV212的modbus通讯可以直接连续读写吗?所属产品线:
ATV212变频器解决方法:
不可以,ATV21,ATV212直接读写功能只支持单个地址读写。
但ATV21,ATV212可以借助数据块的功能实现最多可以连续写2个地址、读5个地址。而且连续读写的首地址并不是相应的参数的实际地址而是写数据块地址 1870、1871和读数据块地址1875~1879。相应的读写参数必须事先在F870、F871和F875~F879定义。
是否有帮助?