ATV212怎么切换速度给定源?
问题描述:
ATV212怎么切换速度给定源?所属产品线:
ATV212变频器解决方法:
ATV212速度给定源的参数有两个: [ 频率设定模式选择] ( FMOd) 和 [ 远程速度给定 2] ( F207)。默认的给定源是由FMod的参数来决定的。
给定源的切换可以由F200(自动/手动速度给定)来设置。
1、如果参数F200设置为0(手动切换) ,则两个速度给定源之间通过一个逻辑输入进行的切换。要使用此功能,必须将一个逻辑输入定义为功能38(频率源)。
当所定义的逻辑输入为OFF 时,变频器将由参数FMOd所设置的速度给定。
当所定义的逻辑输入为ON时,变频器将由F207所设置的速度给定。
2、该参数设置为1时为“自动切换”,即当变频器的输出频率大于1Hz时,由FMod作为速度给定源,当变频器的输出频率小于或等于1HZ时,由F207作为速度给定源。
是否有帮助?