我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器的PID参数是如何标定的?

问题描述:
ATV212变频器的PID参数是的标定

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

在出厂设置下,ATV212变频器PID反馈、PID给定、PID唤醒误差等PID参数都是以频率(HZ )为单位,范围为0-FH(最高频率,出厂设置为50HZ),对应PID反馈的最小值和最大值。例如,现场压力表信号范围为0-10公斤,需要目标压力为2公斤,PID设定值需设置为2/10*FH=10,当压力达到2公斤时,变频器显示的PID反馈值也是10,其它PID参数的标定方式同上。