我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器如何通过Modbus读取变频器的输出频率值?

问题描述:
ATV212变频器如何通过Modbus读取变频器的输出频率值?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212变频器输出频率的逻辑地址是10#64768 16#FD00

变频器输出频率和读取的数据对应关系如下:

读取的数值1对应0.01HZ,例如:输出频率0-50HZ对应0-5000的范围。