我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212变频器如何通过Modbus读取变频器VIA VIB的值?
问题描述:
ATV212变频器如何通过Modbus读取变频器VIA VIB的值?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212变频器VIA的逻辑地址是10#65077 16#FE35 ,VIB的逻辑地址是10#65078 16#FE36;

VIA VIB物理数值和读取的数据对应关系举例如下:

电压:0-10V 对应0-1023的范围

电流:0-20mA 对应0-1023的范围

电流:4-20mA对应204-1023的范围

VIA,VIB的输入上下限参数(F201 F203)的设置对通讯读取数据没有影响。