我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212 变频器通过MODBUS通讯能否读取2个连续的寄存器地址?

问题描述:
ATV212 变频器通过MODBUS通讯能否读取2个连续的寄存器地址?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212变频器通过MODBUS通讯使用16#03读取保持寄存器的指令对变频器进行读取操作的时候,一次只能读取1个地址,不能同时读取2个连续的地址,否则会显示“MODBUS无响应”的错误。