我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212如何通过MODBUS通讯读取进线电源电压?

问题描述:
ATV212如何通过MODBUS通讯读取进线电源电压?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212变频器可以通过16进制MODBUS地址FE04(10进制MODBUS地址65028)读取进线电源电压。读取的值是变频器额定电压的百分比(200V或者400V),例如ATV212…N4读取FE04的值是10570,表示读取的进线电源电压是额定电压400V的105.7%,即423V。