我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212面板闪烁显示”L”是什么意思?
问题描述:
ATV212面板闪烁显示”L”是什么意思?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212面板闪烁显示”L”是电机过载警告,表示电机电流已经达到或者超过50%设置的电机热保护电流,如果持续超过此电流,会触发OL2电机过载故障。遇到这种情况可以先进入监视菜单查看电机输出电流并检查参数电机热保护tHr的设置,通常这个参数设置为电机的额定电流。如果在面板闪烁显示”L”的情况下修改了参数tHr,面板不会马上停止闪烁显示”L”,要等到变频器内部计算的电机热状态下降到正常值后才会不再显示”L”。