我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212的OP1,OP2,OP3跳闸阈值是多少?
问题描述:
ATV212的OP1,OP2,OP3跳闸阈值是多少?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

对于过电压故障跳闸,有两个条件:

变频器检测直流母线电压,并采用50ms或2ms的延时。

对于220V供电的变频器,OP1/OP2/OP3跳闸电压为DC420V时,延时时间为50ms,OP1/OP2/OP3跳闸电压为DC440V时,延时时间为2ms。

对于400 V供电的变频器,OP1/OP2/OP3跳闸电压为DC840V时,延时时间为50ms,OP1/OP2/OP3跳闸电压为DC880V时,延时时间为2ms。