我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器送电就显示OFF是什么原因?

问题描述:
ATV212变频器送电显示OFF的原因

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212变频器的菜单“F110”是一直有效的功能参数,默认设置为1,指的是运行许可一直有效,如果将其设置为0或其它值,返回初始界面就会显示OFF,表示变频器运行许可没有使能,如果分配为运行使能端子,只需要将其激活,OFF就变为默认界面了。
需要注意的是使用菜单“TYP”恢复出厂设置时,需要设置为3,才可以将“F110”复位为1;如果设置为1或2是复位不了“F110”的。