我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610多泵功能在循环方式为运行时间时,使用泵自动循环功能时为什么不能正常按照设定的时间进行切换?

问题描述:
ATV610多泵功能在循环方式为运行时间时,使用泵自动循环功能时为什么不能正常按照设定的时间进行切换?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

这是由于在该模式下,参与自动循环的两个泵的累计运行的时间差达到设定的值时才会切换,而在正式使用时,变频器中每一台泵的累计时间可能会相差较大,所以会造成很长时间都无法切换的现象,且累计的运行时间无法清零。