问题描述:
ATV610使用多泵功能时可以带多少台泵?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610本身具有多泵功能,本体带有3个继电器,在不加I/O扩展卡时,在主泵轮换模式下,最多可以使用3台泵;主泵不轮换时,最多可以使用4台泵,但变频器的R1继电器默认被分配为了故障继电器,需要先在输入输出设置中将R1设置为否,再到多泵菜单中分配。若使用I/O扩展卡,此时继电器个数达到6个,在主泵循环和主泵不循环的模式下,都是最多使用6台泵。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV610本身具有多泵功能,本体带有3个继电器,在不加I/O扩展卡时,在主泵轮换模式下,最多可以使用3台泵;主泵不轮换时,最多可以使用4台泵,但变频器的R1继电器默认被分配为了故障继电器,需要先在输入输出设置中将R1设置为否,再到多泵菜单中分配。若使用I/O扩展卡,此时继电器个数达到6个,在主泵循环和主泵不循环的模式下,都是最多使用6台泵。
是否有帮助?