我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610模拟量输出为输出频率时,为什么输出反馈值会比输入给定小?

问题描述:
ATV610模拟量输出为输出频率时,为什么输出反馈值会比输入给定小?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

施耐德变频器模拟量输出最大值对应的是最大输出频率,输入给定最大值对应的是高速频率。 而ATV610(施耐德所有的变频器)默认最大输出频率为60Hz,高速频率默认的是50Hz。因此ATV610输出反馈值会比输入给定小,如果要输出反馈与输入给定一致,需要将最大输出频率与高速频率设置为相同的频率。