我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器PID自动手动切换功能使用中,为什么切到手动后调节给定,斜坡前频率没有变化?

问题描述:
ATV610变频器PID自动手动切换功能使用中,为什么切到手动后调节给定,斜坡前频率没有变化?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器PID自动手动切换功能使用中,切换到手动后,如果变频器处在非运行的状态下,调节手动给定,斜坡前频率没有变化,只有在变频器运行后调节手动给定,斜坡前频率才有变化。