我们今天能为您提供什么帮助?

怎么实现ATV610面板不显示频率给定值?

问题描述:
怎么实现ATV610面板不显示频率给定值?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610标准面板不显示频率给定需要满足以下两个条件:

(1) 在7.3客户自定义-显示屏类型-参数选择里没有选择频率给定值;

(2) 参考频率通道不是远程终端给定。

如果参考频率通道是远程终端给定,则面板只能显示频率给定值(如图1),不能显示电机输出频率(如图2);

如果参考频率通道不是远程终端给定,则面板默认显示电机电流(如图3),顺时针滑动面板圆盘,会显示电机输出频率(如图2)。