我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器设置密码能实现什么功能?

问题描述:
ATV610变频器设置密码能实现什么功能?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器V1.4之前的版本启用密码保护后,只能锁住通过面板上传或下载参数文件的功能,不能禁止参数菜单的访问和修改,但V1.4及以后的版本启用密码保护后,只能显示“2 显示器”、“3 诊断”、“7 我的偏好”三个菜单,其它有关配置菜单都不可见。