我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610自带中文面板如何锁定按键操作?

问题描述:
ATV610自带中文面板如何锁定按键操作?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610自带中文面板可以在任何状态下同时按住ESC和Home键使按键锁定,此时会出现提示:图形终端被锁定。等待几秒显示屏恢复到锁定操作前的界面,此时操作按键会显示“图形终端被锁定”和“按下Home和ESC”的提示,但是STOP键的复位功能还有效,RUN键也不会触发锁定提示。