我们今天能为您提供什么帮助?

安全继电器XPSAS用XPSAK替代有什么具体区别 ?

问题描述:
安全继电器XPSAS用XPSAK替代有什么具体区别 ?

所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块

解决方法:

XPSAS可以使用XPSAK替代  具体替代详见下表

XPSAK是用于急停、开关、安全地毯和边沿开关或者安全光幕监控

供电电压 老型号 新型号
24VAC/DC XPS-AS5140 XPS-AK311144
48VAC/DC XPS-AS5340 -
120VAC XPS-AS3440 XPS-AK351144
230VAC XPS-AS3740 XPS-AK371144
*新型号可在末尾加字母P变为端子可拆卸的型号

他们的主要区别有

XPS-AK 比XPSAS多一路 N/O 安全输出通道

XPS-AK 比XPSAS多一路N/C 输出通道

XPS-AK 有4路固态输出Y64  Y31 Y32一组 Y74 Y54为第二组

XPS-AK有端子可拆卸的型号

XPS-AS可以检测双手操作台
XPS-AK  B1(+)B2(-)为24V直流供电端子 具体端子图详见下表

与带有2个N/C触点的急停按钮相连

带有1个N/C触点的急停按钮接线

带有2个N/C触点急停按钮的连接

对与2个开关相连的可移动防护门进行监控