HMIGTO触摸屏采用Modbus通讯,在一个Modbus RTU链接下面可以建立多少个扫描组?
问题描述:
HMIGTO触摸屏采用Modbus通讯,在一个Modbus RTU链接下面可以建立多少个扫描组?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
如图:采用Modbus通讯在IO管理器下面新建了一个Modbus RTU驱动链接,在下面可以新建链接从站设备的扫描组,这种扫描组在一个驱动链接下可以最多建立20个,如果通讯设备多于20个,需要再建立一个新的Modbus驱动链接。

是否有帮助?