我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum系列中RIO通讯电缆需要用到哪些压制接头的工具?

问题描述:
Quantum系列中RIO通讯电缆需要用到哪些压制接头的工具?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

以上 ,对于F头来说有两个电缆型号使用的压线工具需要区分,客户很容易买错,对于BNC的接头需要用最后型号。对于已在现场没有购买的客户也可以用普通钳六边形压法来压制,但不会比专用工具紧固,可以事先在缝隙里插入电缆皮来增加摩擦力。

另外,剥线钳有专门型号

也有闭路电视线专用的台湾产剥线工具可以替代,用剥线工具可以提高效率,并让接口整齐利于接上F头。

建议使用施耐德标准工具安装。