我们今天能为您提供什么帮助?

如何更换Modicon Quantum CPU 的电池?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

更换Modicon Quantum CPU 的电池步骤如下:

1.当 CPU 正在运行时,滑动 LCD 屏幕的前塑料盖以将其打开。

2.找到电池连接器,然后拉动电缆以将其从插槽中取出。

3.取出旧电池。

4.插入新电池。

5.在与之前相同的插槽中连接电池连接器。

6.检查 LCD 屏幕上的 Batt Low 消息是否已经消失。