Modicon Quantum CPU最多可以带多少个以太网远程IO子站?
问题描述:
Modicon Quantum CPU最多可以带多少个以太网远程IO子站?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
Modicon Quantum CPU各型号支持Quantum以太网远程IO子站和X80以太网远程IO子站的数量如下表所示:
| CPU型号 | 最大以太网远程IO子站数量 | 是否支持混合的 S908 远程 I/O 和以太网远程 I/O 架构 |
| 140CPU67060 | 最多 6 个 X80 子站 (BMX CRA 312 •0或BME CRA 31210) | 不支持 |
| 140CPU65150 | 31个,包括: 最多 31 个 Quantum 子站 (140 CRA 312 00) 最多 16 个 X80 子站 (BMX CRA 312 •0或BME CRA 31210) | 不支持 |
| 140CPU65160 | ||
| 140CPU67160 | ||
| 140CPU65260 | 31个,包括: 最多 31 个 Quantum 子站 (140 CRA 312 00) 最多 31 个 X80 子站 (BMX CRA 312 •0或BME CRA 31210) | 支持 |
| 140CPU65860 | ||
| 140CPU67260 | ||
| 140CPU67261 | ||
| 140CPU67861 | ||
| 140CPU65160S | 不支持 | - |
| 140CPU67160S | ||
| 140CPU31110 | 不支持 | - |
| 140CPU43412U | ||
| 140CPU53414U |
是否有帮助?