我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Premium PLC TSXP572623与两台XBTGT系列触摸屏通过ETHWAY通讯,PLC只能同时与其中一台触摸屏通讯,另外一台连接不上,可能的原因是什么?
问题描述:
Premium PLC TSXP572623与两台XBTGT系列触摸屏通过ETHWAY通讯,PLC只能同时与其中一台触摸屏通讯,另外一台连接不上,可能的原因是什么?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

首先检查两台触摸屏的IP地址设置,IP地址设置正常,但XWAY地址及Network:Station设置相同,修改其中一台触摸屏的XWAY地址后,通讯正常。
注: XWAY地址中的Network号设置范围为0~127,Station号设置范围为0~63。