我们今天能为您提供什么帮助?

X80模拟量模块,Run灯绿色常亮,IO灯红色常亮,通道灯闪烁是什么原因?

问题描述:
BMXAMI0810通道灯闪烁引起的可能原因排查

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

造成X80模拟量模块,Run灯绿色常亮,IO灯红色常亮,通道灯闪烁是因为:客户配置的通道信号是4-20MA,但现在采集到的信号低于4MA。因此建议检查4-20MA接线保证有最小4MA信号或者将通道配置为0-10V,再看通道灯和IO灯是否恢复正常。