BMXART0814模块使用 TELEFAST ABE-7CPA412 冷端补偿时,为保证精度,需注意什么?
所属产品线:
Modicon M340解决方法:
使用 TELEFAST ABE-7CPA412 的冷端补偿时,为了确保获得指定的精确度水平,TELEFAST ABE-7CPA412 周围空气移动的速度不得超过 0.1 米/秒。温度变化不能超过 10°C/小时,而且 TELEFAST ABE-7CPA412 必须远离所有热源至少 100 毫米以上放置;
当对 TELEFAST ABE-7CPA412 附件所在的机柜加电时,至少等待 45 分钟才能实现 CJC 补偿的完全精确度。
是否有帮助?