我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMXP3420x0和BMXNOE01x0之间的兼容性是怎么样的?
问题描述:
BMXP3420x0和BMXNOE01x0之间的兼容性是怎么样的?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

在机架中插入 BMX NOE 01x0 模块与 BMX P34 20x0 CPU时,支持固件 V1 与 V2 模块的特定组合,请注意它们之间兼容性问题,如下图所示:

注:* 在这种情况下,当应用程序启动时, CPU 不会将 NOE 模块识别为正确的类型。将显示 I/O 错误消息,就像插槽中插入了 NOE 以外的模块。
例如:实际CPU为BMXP2020 SV为V2.X,BMXNOE0100.2  SV为2.0,但在UnityPro软件中配置为BMXP342020 01.00、BMXNOE0100后下载到PLC中,也可兼容且正常运行。